{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PM5110 - Does it comply with IEC 60068-2-6:2007, IEC 60068-2-27:2008?
The IEC60068-2-6 & 2-27 requirements are covered in the PM5110 base standard IEC62052-11.
The Type test report is attached.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Type test _ PM5XXX class 0.5S.pdf [1.77 MB]
גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: