{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there a solution for M340 to support OPC UA
Issue:
Does M340 Support OPC UA?

Product Line:
M340 PLC

Resolution:
Yes M340 Can support OPC UA with the Integration of EcoStruxure OPC UA Server Expert
https://www.se.com/ww/en/product-range-presentation/66388-ecostruxure%E2%84%A2-opc-ua-server-expert/

BMENUA0100 can only work with M580

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: