{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Lighting calculation for Lighting Kit part numbers; ACDC2018, ACDC2019
Can Schneider Electric provide lighting calculation files (.ies)? The customer is trying figure out a way to show adherence to our standards with the lighting used in the containment units. We have to have a minimum of 50 foot candles at all racks/cabinets.

Schneider-Electric does not provide such .ies files, however attached is the photometric specs needed.  The document gives the footcandles at various locations.  Note that if frosted lens are used, a .75 multiplier must be applied. There are qty 4 in the ACDC2018, qty 6 in the ACDC2019

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ACDC201X Lights.pdf [47.01 KB]
גלה עוד
מוצר:
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר:
טווח: