{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does HMISTO715 support communication with S7-200 PLC
  1. Issue
Does HMISTO715 support serial communication with S7-200 PLC
  1. Environment
EOTE V3.1 SP1A
  1. Resolution
HMISTO715 does not support serial communication with S7-200 PLC. In the SIMATIC S7 MPI Direct online help, only HMIGTO, HMIST6, and HMIGTU series support that.


  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ also applies to HMISTO735.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: