{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to recover the HMIST6xxx if it is in broken mode
  1. Issue
How to recover the HMIST6xxx if it is in broken mode?

  1. Environment
HMIST6xxx.
  1. Resolution
If the HMIST6xxx is in broken mode, user can follow below steps to recover it.

Step1:Select FileSystem and download the project into an USB memory stick.

Step2: Insert the USB memory stick into the HMIST6xxx.
Step3: Click the USB button in below picture.


Then download the selected project to the HMIST6xxx.


Wait for a moment, the HMIST6xxx will be recoverd.

  1. FAQ Applicable Conditions
FAQ applies to HMIST6xxx.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: