{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to calculate “Tt Timing setting accuracy” of RM17TE00 product?
The RM17TE00 product’s Tt timing setting is +/-10% (full scale).

Example:

When the Tt setting is configured to 5s, the actual time delay is 5s +/-10% of the full-scale value.

Actual Time Delay, Tt = 5s +/- (10% x 10s) = 5s +/-1s

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: