המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
		
איך נוכל לעזור לך היום?
Harmony P6: Application Launcher including 3 touch modes
 Goals and Symptoms 
The Launcher of Harmony P6 is a utility that you can set up to start programs and settings. It allows to manage the settings for convenient touch-screen operations.
The goal of this resolution is to get familiar with the Application Launcher
Causes and Fixes       
Here is the video to show the functions of the Application Launcher