{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How long is it to install and configure Smartlink ELEC?

Compared to a standard panel and depending on the configuration, additional time is approximately 1 hour to install, wire and set up pulse energy meters.
With Config ELEC app, about 15min are needed to configure the connection between Smartlink EL B and auxiliaries, pulse energy meters and sensors.

שניידר אלקטריק ישראל