{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the replacement external reset button for Class 8536 Type SAG, Type SBG, or Type SCG starter?
Issue:
What is the replacement external overload reset button on the 8536 Type S starters?

Product line:
NEMA starter, 8536 Type SAG SBG SCG (, sizes 00, 0, 1)

Environment:
NEMA and Definite Purpose Contactors and Starters

Cause:
Replacement parts

Resolution:
Part number for the external reset bar/button is 9066SC1.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
טווח:
גלה עוד
מוצר:
טווח: