{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Are the Altivar ATV28 drives repairable?
Issue:
Wondering if the Altivar ATV28 drives, are repairable?

Product Line:
ATV28

Environment:
All

Cause:
Repair

Resolution:
No, the Altivar 28 drives are not repairable. Since ATV28's are already obsolete, the recommendation is to replace the drive with a present drive.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: