{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the Altivar ATV16 drive be commanded to do Freewheel stop?
Issue: Can the Altivar ATV16 drive be commanded to do Freewheel stop?

Product Line: ATV16

Environment: All

Cause: N/A

Resolution: Yes. By using PC software assign a logic input for Freewheel stop.


שניידר אלקטריק ישראל