{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can the single phase Altivar drives be used on single phase motors?

Article available in these languages: Spanish

Issue:
Could not find a drive to work with a single phase motor.

Product Line:
Altivar Machines

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
N/A

Resolution:
All AC drives sold by SquareD Schneider Electric in the US are for use with 3 phase motors only. The single phase units are for use with single phase input only.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: