{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

What is the catalog number EZM72MC for the EZM metering?

Issue:
Product Design features

Product Line:
EZM metering equipment

Resolution:
This is a special mounting channel for installing EZM metering equipment. The channel measures 6 feet (72 inches) in length and can be cut to length as needed. Mounting holes must be drilled on site to accommodate local conditions. An EZM72MC channel can be used in place of the standard channels packed with each EZM enclosure.

NOTE: The standard channels are measured to match the width of each EZM enclosure.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: