{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for main control board for ATV66 drive?
Issue:
Main control board part number for ATV66 drive

Product Line:
Altivar 66, ATV66

Environment:
All

Cause:
Parts

Resolution:
There are 3 possible kit part numbers:

For ATV66U41N4 to ATV66D79N4 and ATV66U41M2 to ATV66D46M2 except ATV66D23M2S264 use VX4A66CK1;

For ATV66D23M2S264 use VX4A66CK1S260;

For ATV66C10N4 to ATV66C31N4 use VX4A66CK2

In all  of the kits listed above, the keypad is included.

Please note:
The VX4A66CK1 and VX4A66CK2 are both now obsolete.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
ATV66 Main Control Board Parts FAQ Template.xlsx [13.26 KB]
גלה עוד
סיווג:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
סיווג: