{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the difference between D3 and D voltage code for the low consumption D-Line contactors?
Issue:
Difference between D3 and D low consumption D-Line contactors

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
TeSys™ D Contactors

Resolution:
Both coils are rated the same DC voltage.  D3 incidcates the coil provides integral transient suppression.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: