המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
Which fonts are compatible with our Web Terminal HMISTW6xxx?
In some cases, when the Web terminal is connected to a server web, the web page displayed is different than the original one. This article will describe compatible fonts in HMISTW6

This article is applicable for Web Terminal HMISTW6xxx, with the firmware FWV1.1.0, 

Currently, in the firmware version FWV1.1.0, there are 4 font familly installed
Annotation 2021-02-18 105755.jpg
The following table describes the font support status in different software version.

Annotation 2021-02-18 110134.jpg
 

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: