{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Which are the IP address set by default on HMI Harmony HMISTM6BOX (Gateway Box Model)?
The HMISTM6BOX is a gateway which can be used with or without screen touch. By default the HMISTM6BOX is delivered without touch screen.
The goal of this FAQ is to provide you the default IP address configured by default in our product.

The FAQ is applicable for HMISTM6BOX and EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 (minimum)

test

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: