{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How many clients can be connected to the same server in the same time with Web Viewer of EcoStruxure Operator Terminal Expert?
The goal is this FAQ is to determine how many clients (using Web Viewer) can be connected in the same time on the same HMI.

This article is applicable for EcoStruxure Operator Terminal Expert V3.2 minimum.

3 simultaneous clients can be connected in the same time for HMIST6 Series and HMISTM6 Series.
5 simultaneous clients can be connected in the same time for HMIGTU and iPC.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: