{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Installing NetBotz 5.x firmware after a failed install will cause the 2nd install to get stuck
Issue:
Installing Botzware 5.x after a failed install will cause the 2nd install to get stuck

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750 NBWL0755

Cause:
It's been seen where trying to reinstall the current firmware on a NetBotz 75x unit can cause an exception. Trying to reinstall again will cause the NetBotz to become unresponsive.

Resolution:
Simply power cycling the device should allow the unit to fully boot back to the original firmware.
Please note that this may happen with any failed upgrade.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: