{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Regarding RE17LMBM; What is its output state? Is it PNP or NPN output?
The RE17LMBM product uses thyristor device to perform switching. It relied on 24 to 240 Vac source to operate. This product is not suitable for DC load application.

Refer to attachment, the product’s wiring diagram for more detail information.

שניידר אלקטריק ישראל

קבצים מצורפים
Wiring Diagram.pdf [103.17 KB]
גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: