{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
NetBotz 750/755 "400 error" if not filling in identification fields fully
Issue:
NetBotz 750/755 "400 error" if not filling in identification fields fully

Product Line:
NetBotz

Environment:
NBRK0750
NBWL0755
Version 5.2.4 firmware and below

Cause:
If any of the identification fields are left blank when configuring Settings-->Identification on a NetBotz 750 or 755, a 400 error may appear

Resolution:
Be sure to fill each field with text and the error should not appear. It has also been seen where adding text, saving, then re-editing may allow for a blank field.

This issue is resolved in the NetBotz 5.3 release.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: