{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What kind of terminals are supplied with Resi9 MP?
Issue:
I need to unsderstand what type of terminals are provided with the enclosure.

Product Line:
Resi9 MP

Resolution:
Resi9 MP is supplied with not insulated screw terminals, but you can add screw insulated terminals or Screwless terminals.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: