{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PowerChute Network Shutdown – some VMs are not started for HyperFlex cluster
Issue:
PowerChute Network Shutdown – some VMs are not started for HyperFlex cluster

Products:
PowerChute Network Shutdown v4.4, v4.4.1

Environment:
PowerChute Network Shutdown configured with HyperFlex support with VMware as hypervisor

Cause:
After the HyperFlex cluster service has started, some VMs may still be in an inaccessible state when PowerChute attempts to power them on. When this happens, the power on attempt will be unsuccessful and these VMs are not re-attempted.

Solution:
Increase the Cluster Startup Duration in PowerChute to allow enough time for all VMs to become accessible in the inventory before VM start up occurs.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: