המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
        
איך נוכל לעזור לך היום?
If I add multiple Wiser Gateways to the system, will the device limits multiply also?
No, the limit of 60 devices is per home, adding multiple Gateways will not increase this limit.
  
chrome_EgpRYKhorI.png

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: