{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Does the EcoStruxure OPC UA server Expert support extracted bits of a integer ?


Issue:
Support of extracted bits for Variables with Data Type INT or UINT


Product Line:
OPCUAServerExpert V2.01 SP1, M580


Resolution:
Yes. With Ecostruxure OPC UA Server Expert V2.01 SP1 it is possible to address an extracted bit of a Variable with Data Type INT or UINT. For instance, to address the extracted bit 4 of a Variable with NodeID "s=0:M580!MyVar", address the NodeID "s=0:M580!MyVar.4"

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: