{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Bridge Priority for RSTP in HEP meters

Issue
RSTP bridge priority cannot be configured on HEP meter that supports RSTP
_____________________________________________________________

Product Line
ION9000
ION9000T
PM8000
ION7400
_____________________________________________________________

Environment
Meter Firmware
_____________________________________________________________

Solution
The RSTP bridge Priority is not a user configurable setting. The value defined in the meter's firmware is 32768.
_____________________________________________________________

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: