{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How to remove scroll Arrows on HMISTW6?

Issue:

There are scroll arrows appearing on the HMISTW6000 series that block the screen

Product Line:

Harmony HMISTW6000 series

Resolution:

In order to remove the scroll arrows that appear on the screen by default, you must update to firmware version 1.1.0 first. Once the firmware is updated, you will find a setting in the Configuration Menu that allows you to deactivate the scroll arrows.

Please follow this FAQ for the link to the firmware update and as well as the procedure on how to update the firmware:

https://www.se.com/ww/en/faqs/FA403854/

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: