{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How many STO inputs are on the ATV320 drives?

Issue:

Number of STO inputs are on the ATV320 drives.

Product Line:

ATV320

Environment:

STO inputs

Cause:

n/a

Resolution:

This drive only has 1 STO input. Could use a logic ( Digital) input and program it for nst and it would work like a STO, but would not be rated, like the STO input.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: