{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I use the Unity Loader utility to upgrade the firmware of the BMENUA0100 OPC UA module?

Issue:
Utility used for upgrading the firmware of the BMENUA0100 OPC UA module


Product Line:
M580, EcoStruxure Control Expert, BMENUA0100


Resolution:
No, The Unity Loader cannot be used for upgrading the firmware of the OPC UA module. You must use the EcoStruxure Automation Device Maintenance V2.0 utility. You can download the utility and firmware file from the Schneider Electric public site at

EcoStruxure Automation Device Maintenance V2.0 :
https://www.se.com/ww/en/download/document/EADM/

BMENUA0100 OPC UA module firmware:
https://www.se.com/ww/en/search/bmenua0100?multifilter=Software

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: