{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
BMEAHI0812 FDR Server shows offline

Issue

Transfer to FDR server shows offline

Product Line

BMEAHI0812

BMEAHO0412

Environment

EcoStruxure Control Expert

Resolution

There can be a couple of reasons that the FDR server shows offline. One, you must have an Ethernet connection. You cannot use the USB connection. Another reason could be that the FTP service in security has been disabled. FTP needs to be enabled.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: