{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I disable the HTTPS network service of the BMENUA0100 OPC UA module?
Issue:
Disabling the HTTPS network service of the BMENUA0100 OPC UA module


Product Line:
BMENUA0100, EcoStruxure Control Expert

Resolution:
The HTTPS service of the BMENUA0100 OPC UA module can be disabled. The module must be in secure mode to disable the service. Once you are logged in, go to the "cyber security setup" tab then select "settings" then select "network services"

admin

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: