{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Why when using the Print function on Ecostruxure Machine Expert Basic v1.2 do I get a blank page in the POU section?

Issue:
Why when using the Print function on Ecostruxure Machine Expert Basic v1.2 do I get a blank page in the POU section?

POU in blank

Product Line:
Ecostruxure Machine Expert - Basic v1.2


Cause:
Unfortunately, there is a known anomaly in the software causing this issue, there is a new Service Pack available to fix this.


Resolution:

From v1.2 SP1 this software anomaly was mitigated, therefore, you should update to the said version or above.

Link to download the newest version: https://www.se.com/us/en/download/document/MachineExpertBasic_V1_2_SP1_P1/

Note: Unfortunately, you cannot downgrade a project to open it with an older version of EME-Basic. For instance, you cannot open an EME-Basic v1.2 project with EME-Basic v1.1

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: