{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the modbus mapping to get the control port MAC address of the BMENUA0100 module ?
The control port Mac address of the BMENUA0100 module can be accessed by the M580 through modbus (Read_Var) at the following mapping address:
9 - MAC ADDRESS NUA.PNG

BMENUA0100 Firmware version 1.10.25

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: