{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the coil operating voltage and band / limit of different coils for TeSys Giga contactor ?
TeSys Giga have different variants of AC/DC wide band control voltage depending on the contactor type. The pick-up and drop-off voltage values are as below:
Advanced versionOperational limits
Pick-upDrop-off
24…48V AC/DC
48…130V AC/DC
200…500V AC/DC
0.8…1.1 Uc0.45 Uc
Standard version
48…130V AC/DC
100…250V AC/DC

Note that LC1G630…800 will launch in Q1 2022

שניידר אלקטריק ישראל