{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
BMXNOM0200 with M580 INPUT_CHAR limitations

Issue

How many INPUT_CHAR blocks can be processed at the same time?

Product line

Control Expert, Modicon M580, Modicon X80

Resolution

The NOM uses XBUS and the M580 can only process 16 XBUS messages per scan. In addition, the BMXNOM0200 has a buffer that can only handle 16 INPUT_CHAR messages at a time. The limit is 16.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: