{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
BMENOC03x1 and RSTP

Issue

Planning on using the BMENOC0301 or BMENOC0311 in a configuration where RSTP is not allowed and need to disable this feature.

Product line

Modicon M580, Control Expert

Resolution

As of June 14, 2023 (v2.21) there is no way to disable RSTP. If you need a port without RSTP you can use the service port. The service port of the BMENOC03x1 modules does not support RSTP.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: