{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number of the Profinet card for the Process drives?

Issue:

Part number of the Profinet card for the Process drives?

Product Line:

ATV630/ATV930

Environment:

Altivar Process drives

Cause:

n/a

Resolution:

The Profinet card part number is VW3A3627, for the ATV630 and ATV930 drives.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: