{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the power of the wireless transmitters such as the ZBRN1 and PowerTag Link ?

The maximum isotopically radiated power of the ZBRN1 transmitter are :

  • With its internal antenna: 9.8 dBm (10 mW)
  • With a ZBRA2 external antenna: 4.8dBm (3.02 mW)

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: