{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
The 170ADM39030 Datasheet incorrectly shows the input and output voltages
The 170ADM39030 datasheet posted on se.com prior to March 2022 incorrectly showed the Discrete Input voltage as 20…115 VAC.
It should be, 24 VDC, (11…30 VDC).

The datasheet also incorrectly showed the Discrete Output voltage as only 20…115 VDC.
It should be, 20…115 VDC, 24…230 VAC.


This identifies where in the datasheet the corrections will be applied.

170ADM39030 datasheet corrections
Note that the User Guide shows the correct Discrete Input and Discrete Output voltages.


שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: