{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Is there a direct replacement for the XBTGH2460 HMI?

Issue:

Is there a direct replacement for the XBTGH2460 HMI?

Product Line:

XBTGH

Resolution:

Unfortunately, per our Marketing team, there will not be a replacement for the XBTGH in the future due to low sales volume.

If you are looking for an HMI with membrane keys and a touchscreen, you could look into the HMIGK line of HMIs. The HMIGK's does not have a built in estop.

One could also look into the HMIGTO line of HMIs for a full touchscreen panel without membrane keys.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
גלה עוד
מוצר: