{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
PME2021 Installation Error with Driver Package TH110 / CL110
Issue:

During PME2021 Installation, the step "InstallUDFDrivers" is failing.

PME CL110

Root cause:

This is a known issue with non-English Operating Systems.

The following error can be seen on the Installation Log:
Install_log

Resolution:

If this is the only step that who failed, you can click on "close" button of the PME Installer.

Download and install the PME2021 Cumulative Update 1 (or more recent Cumulative Update).

The issue has been corrected in the PME 2021 CU1.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: