{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the purpose of the red button on the left hand side of the EVlink Home charger ?
The red button on the left of the EVlink Home charger is a stop button that can be used to stop the charge if it is not possible to stop the charge from the car.

שניידר אלקטריק ישראל

What is the purpose of the red button on the left hand side of the EVlink Home charger ?
The red button on the left of the EVlink Home charger is a stop button that can be used to stop the charge if it is not possible to stop the charge from the car.