undefined undefined
{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I diagnose the channel and module status of the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 Hart modules
Issue:
Diagnostic LED for the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 Hart modules


Product Line:
BMEAHI0812, BMEAHO0412


Resolution:
Use the combined states of the RUN, ERR, I/O, BS, An and Hn LEDs to diagnose the channel and module status for the BMEAHI0812 and BMEAHO0412 modules:
Hart

Hart2

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: