{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What are the supported features of the Safety Logic Controller​​​​​​​ memory key?
Issue:
Supported features of the Safety Logic Controller memory key


Product Line:
TM5


Resolution:
The memory key on the Safety Logic Controller supports the following features:
  • holds the safety-related application that is loaded at boot-up.
  • storage medium for the application, configuration, and parameters.
  • application transfer of safety-related functions to another Safety Logic Controller

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: