{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
Can I update the M580 CPU’s firmware via the BMENOC03xx module?
Issue:
Firmware update the M580 CPU’s firmware via the BMENOC03xx module


Product Line:
M580


Resolution:
Yes, you can connect the BMENOC03xx module’s embedded Ethernet switch to the CPU. Check that the BMENOC03xx module is running properly before starting the update procedure.
You cannot, however, update the CPU if Unity Loader is connected on the BMENOC03xx module’s IP address.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: