{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.

שאלות נפוצות

Is EVlink Pro AC compliant with EV READY EV41 (Current floor value) ?

Article available in these languages: Czech

Yes. The Evlink Pro AC measures the reactive current. If the reactive current is higher than 2,5A phase by phase during 1 minute, the floor value will be 14A for 3-phase charging or 8A for single-phase charging.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
גלה עוד
טווח: