{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP?
Issue:
Maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3 bus coupler module TM3BCEIP


Product Line:
EcoStruxure Machine Expert Basic, TM3


Resolution:
The maximum number of Modbus TCP server connection supported by the TM3BCEIP bus coupler module is 8

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: