{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
How do I set the target's brightness level to 50% on startup via scripting in Vijeo Designer?

Issue:
Adjusting a target's brightness level to 50% on startup via scripting in Vijeo Designer?


Product Line:
Vijeo Designer


Resolution:
The script example below sets the target's brightness level to 50% on startup
_Brightness.write(_Brightness.getMax() / 2);

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: