{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the purpose of the Transfer Tool that is installed with EcoStruxure Machine Expert Basic?
Issue:
Purpose of the Transfer Tool that is installed with EcoStruxure Machine Expert Basic


Product Line:
EcoStruxure Machine Expert Basic


Resolution:
The Transfer Tool is a console application allowing scripting operations without using EcoStruxure Machine Expert - Basic.
The Transfer Tool allows you to:
  • Download and upload the project to and from the controller.
  • Update the controller firmware.
  • Backup and restore application data.
NOTE: To use the Transfer Tool, you must connect the PC to the controller using a USB cable.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
מוצר:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
מוצר: