{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What causes a CPU fault on a ATV320 drive?

Issue:

Getting a CPU fault on a ATV320 drive.

Product Line:

ATV320

Environment:

CPU fault

Cause:

n/a

Resolution:

A CPU fault is an internal Main Control board CPU error. Try power cycling the drive, and if it does not reset ,then you will need to replace the drive.

שניידר אלקטריק ישראל

גלה עוד
טווח:
מאמרים שעשויים להיות מועילים
גלה עוד
טווח: